This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:电流感应极性错误?

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654601/bq34110evm-796-current-sensing-wrong-polarity

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQSTUDIO

您好!

在更换 EVM 上的 BQ34110芯片并完成固件编程(bq34110_V0_02_build_9.srec)和校准过程后、我注意到电流感应极性似乎是错误的。 换言之、当我启用电池充电器时、BQ34110 [DSG]标志会被置位、监测计会在 bqStudio 1.3.54.1中指示负电流。 与充电类似、放电不当会导致[CHG]标志置位。 当我施加2A 的负载进行校准时、指定-2000mA 的施加电流会使监测计在大约+2000mA 的电流下进行调整。 我尝试启动 GPC 周期、但无法在该状态下设置[FC]。 我已附上测量仪表数据存储器的副本。 请告诉我如何纠正此问题。

e2e.ti.com/.../bq34110.gg.csv.zip

谢谢、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    感谢您包含 gg.csv 文件。

    另请附上 EVM 用户手册中的已标记原理图、说明在原理图上短接了哪些跳线以及电池/电源/负载的连接位置。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    这里是已标记的原理图。 为清楚起见、我移除了与 VEN 相关的跳线、但获得了与 EVM 用户手册中开箱即用配置图相同的结果。

    谢谢、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了完全排除 BQ34110返工问题、我再次更换了芯片并尝试使用工厂固件进行校准。 令我惊讶的是、它现在按预期工作。 除了固件编程、唯一的另一个差异是在之前芯片上的初始校准期间意外输入了+2000mA 的施加电流、而不是-2000mA。 这是否会导致符号永久反转?

    谢谢、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    感谢您包含原理图并交换器件。 我很高兴听到该器件现在可以正常工作-校准期间翻转施加电流上的信号导致的反相电流读数绝对合理。 要确定根本原因、您可以再次尝试翻转它、以查看问题是否再次出现。

    此致、
    Bryan Kahler