This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS736

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654116/tps736-tps736

器件型号:TPS736

您好!

 您能否分享 用于在基准测试中验证 LDO 的反向泄漏电流、内部基准和输出噪声电压的测试程序/测试设置?

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj NK:

    要测试 TPS736的反向泄漏电流、必须禁用此部件、然后在输出上强制一个高于 Vin 的电压并测量来自输出电源的电流。

    要测试 LDO 的输出噪声电压、您需要查看此应用手册 www.ti.com/.../slyy076.pdf。 它详细介绍了如何交流耦合输出、然后将其增益以放入频谱分析仪。 获得频谱分析仪测量值后、您可以进行一些快速数学运算(Riemann 和)以获得总输出电压噪声。 如果您没有可用的频谱分析仪、则可以构建带宽为10Hz-100kHz 的增益放大器、然后在示波器上测量该放大器的 RMS 输出电压。 这将为您提供快速的镇流器测量、但它不会显示频谱分析仪所显示的频率分量。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mark 的快速回放。现在、我可以 参考您的上述邮件准备反向泄漏电流和噪声测试的测试程序。您能告诉我验证可调 LDO 内部基准电压的过程、您在前一封邮件中未提及该过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj NK:

    验证内部基准电压的最简单方法是查看 LDO 的输出。 如果您使用的是固定输出、则可以在 NR 引脚上放置一个高阻抗仪表(<10G Ω)、并验证基准电压是多少。 但是、使用可调稳压器时、最简单的方法是将其置于单位增益中、并在使用不同负载、启动波形等时仅测量输出电压

    如果在此配置中测量 LDO 的输出噪声、您应该能够很好地了解内部基准的噪声级别。 当您增加 LDO 的输出电压时、折射噪声将线性缩放、因为无法滤除该噪声。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     我了解了固定稳压器的方法。 我对您的可调节稳压器问题回答感到困惑。 当输出稳定时、我不想检查内部反馈的值。 我的要求是验证 FB 引脚电压范围(如数据表中所述)、以使输出稳定。 它用于 IC 验证。

    此致

    Anuraj NK

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj NK:

    您能否提供有关您尝试测试的内容的更多详细信息?

    您是否在讨论电气特性表中列出的线路? 如果是这样、最简单的测试方法是将 LDO 置于单位增益状态、并使用数据表中列出的测试条件测量 LDO 的输出电压。

    LDO 使用放大器来帮助调节输出电压。 放大器的一个输入端子是 LDO 的内部基准、另一个是 FB 节点、当 LDO 调节输出电压时、两个节点应彼此相等。 当 LDO 调节输出电压时、FB 电压应等于基准电压。 如果 LDO 处于压降状态、FB 电压将小于基准电压。 如果输出大于目标电压、则导通 FET 将关闭、并且 FB 电压将大于基准电压。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      是的、我正在尝试验证  电气特性表中列出的线路。

    将 LDO 配置为单位增益是使用变压器、方法是将交流信号注入点"A"和"B"之间的反馈路径、如下所示或任何其他可用的过程。 请告诉我。

    此致

    Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj NK:

    此配置是用于测试 LDO 环路响应的配置、在该配置下、您将小信号注入 FB 节点以测量 LDO 误差放大器的增益裕度和相位裕度。

    要以单位增益配置它、您只需将 FB 节点连接到 LDO 的输出即可。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    按照以下配置连接 LDO。 测量输出电压、并验证输出是否在数据表电气特性中提到的内部反馈基准范围内(在1.198V - 1.210V 之间) 、这是指验证内部电压基准。请确认。

    此致

    Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj NK:

    是的、这就是我所说的、以单位增益连接它以测试内部基准。 请告诉我是否还有其他可以帮助您的事情。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mark 的支持