This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:哪个引脚是引脚1? 我在 SC-70封装中标记了 CKS 部件... 没有引脚1指示器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655790/tps61220-which-pin-is-pin-1-i-have-the-cks-marked-part-in-the-sc-70-foot-print-there-is-not-a-pin-1-inidcator

器件型号:TPS61220

您好、哪个引脚是引脚1? 该图未清楚地指示引脚1。  

显然、我知道哪个引脚是什么、但我不知道封装的物理方向是如何作为其对称的。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该有一个点来指示引脚1。 您可以参考此链接的信息。 虽然封装不同、但方法是相同的。
    www.raviyp.com/.../150-identifying-pin-no-1-on-an-ic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是一个非常适合将来使用的文档。  

    遗憾的是、该器件没有斜面... 但它上面有字母。 总之、我最终在这里查看了评估模块的数据表

    这对我看了这里的照片很有帮助

    www.ti.com/.../tps61220evm_319_800.jpg

    然后是评估用户指南中的原理图。

    谢谢!

    您可以请求 TI 更新此数据表吗? 或者、是否可以标准地假设左下角的引脚1没有任何标记?