This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:体断开功能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654034/tps543c20-body-break-function

器件型号:TPS543C20

您好!

您能 告诉我 TPS543C20的身体休息功能吗?
如何确定高侧和低侧 FET 的同步关断时间?
我想过冲时间是否会因负载和变化而变化、但您如何看待它?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS543C20 API 和体制动功能可在感测放大器上感测输出电压变化、 在负载升高或负载降低期间、输出电压变化会非常快。  TPS543C20可以检测到这一点、并且可以为负载升高添加额外的脉冲、或为负载降低添加跳跃脉冲。  数据表中的图20和21显示了此操作并与非 API/车身制动功能进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。

    关闭身体休息功能并恢复正常调节操作时、器件如何检测它?

     此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    唯一的描述是"特殊电路"、此电路可检测电压瞬变的振幅和压摆率。 我可以查看我们是否有更多详细信息。 什么是推动您提出问题的动力? 通常、这些类型的自动功能不需要用户提供任何详细的知识。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    API 和车身制动功能在内部是分离的。 对于 API、有四个由 MODE 引脚设置的独立阈值、分别为1x (15mV)、2x (25mV)、3x (35mV)和4x (45mV)。 BB 固定在30mV 热分流器上。 这些是相对于内部基准的。 感测电压在25.5kHz 时进行高通滤波、因此缓慢变化的变化不会激活这些功能。

    如果感测电压下降到低于 API 阈值、那么如数据表图20所示、一个单开关脉冲被插入到 SW 脉冲序列中。 下一个周期将自动恢复正常切换。

    如果 SENSE 电压上升到30mV 阈值以上、BB 被激活。 低侧和高侧 FET 均关断。 当控制电压(内部积分器的输出)恢复且高于斜坡电压时、正常开关恢复。

    希望这能解释您需要了解的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的盛情款待。

    很抱歉  经常打扰你

    "当控制电压(积分器内部输出)恢复并高于斜坡电压时、会恢复正常开关"、

    但"控制电压"和"斜坡电压"具体意味着什么?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    很抱歉经常打扰你。

    您想回答我的问题吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    控制电压是内部误差放大器输出端的电压。 该误差放大器需要将输出电压调节到基准电压。
    数据表第16页的第8.4.6节讨论了斜坡电压