This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100g1的学习周期存在问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665868/bq34z100-g1-problem-with-learning-cycle-of-bq34z100g1

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我正在为13S1P 锂离子电池组(每节电池3350mAh)运行学习周期、但 Qmax、Update status 或 SOC 没有更新?

充电速度为 C/2、放电速度为 C/5。 在放电期间、OCVTAKEN 未更新。

请在下面找到附加的日志文件和 gg 文件。

您能否查看我的 gg 文件和 日志文件并了解问题?

等待您的回复。  

e2e.ti.com/.../gg-and-log.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、

    感谢您提供这些文件-我将在周五下班前提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。 正在等待更新。

    我还想在下面几个要点中介绍我的学习周期问题。  

    电池配置为13S1P 锂离子电池、每个电池的容量为3350mAh。 即使输入3350mAh 的设计容量、在充电和放电周期中、完整的充电容量也不会等于设计容量。

    2.退出电流对 OCVTAKEN 标志变为高电平和低电平起着重要作用。

    数据表显示-  

    Quit 电流用作 Impedance Track 算法的一部分、以确定 bq34z100-G1何时进入
    在电荷方向或放电方向的电流流动模式下放松模式。 的值
    退出电流设置为默认值,该值应高于主机系统的待机电流。
    进入静置模式必须满足以下任一条件:
    1.|AverageCurrent ()|<|Quit current| for DSG Relax Time
    2.|AverageCurrent ()|>|Quit current| for Chg Relax Time

    根据上述标准:放电期间、我的平均电流在 C/5 (大约为560mA)时恒定。 并且我的停止电流的额定范围为80-150mA。 在这种情况下、器件将如何进入静置模式? 此外、在充电期间、平均电流将在充电结束时低于 Quit 电流、器件将如何进入静置模式? 因此、我不理解如何选择 Quit Current 的值。

    3.当我为电池充电时,CHG 标志不会变高。

    4、您能不能让我说、我需要根据电池具体修改哪些参数?

    此外、请查找附件中的第二个充电放电周期日志文件 time.e2e.ti.com/.../5037.Desktop.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您有关电池学习周期问题的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 请尝试将学习周期的放电率降低至 C/7。

    请设置 FC 设置%=-1。 您的器件的锥形电流应为~ C/100。

    您的单元格的大多数默认值应接近。

    如果在进行这些修改后问题仍然存在、请上传日志文件和相应的 gg.csv、以便我可以与先前的结果进行比较。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我在充电和放电两次以及放松时间的情况下进行了很长的学习周期。 花了20个小时。  

    但是、中没有变化

    更新了状态:它保持为0x04

    2. VOK 从未置位。

    3.在放电时不会发生 OCVTAKEN。

    4. FCC 从未达到3350mAh (我的设计容量)

    5. SoC %不正确。

    40多天以来、我一直在努力更新学习周期。 您是否可以认真对待这个问题并尽快帮助我解决?

    我已随自动导出的 gg 文件附加了完整的循环日志。

    请查看这些文件、并告诉我我们如何解决该问题。

    因为现在我对这个 IC 失去了希望。

    等待您的快速响应。

    谢谢

    Ritul Shahe2e.ti.com/.../1Mar.rar