This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:OC 引脚最大额定电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667560/ucc25600-oc-pin-max-voltage-rating

器件型号:UCC25600

大家好、团队、

UCC25600的数据表未为 OC 引脚指定 ABSmax、也未 包含 OC 引脚的建议运行条件。 我想了解 OC 引脚的电压限制是多少。

假设 OC 引脚上的电压为2V、并且器件锁存(如预期的那样) 、但 电压 会进一步增加、例如 VCC。 器件能够承受这种情况吗? OC 引脚是否能够承受 VCC+0、3V 电压而不会损坏?

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我必须向负责的团队核实 OC 引脚的绝对最大额定值、该值可能需要几天的时间。
    但是、我建议将 SS 拉至 GND、以便在 OV 故障期间实现即时开/关控制。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、
    OC 引脚最大额定电压为5V。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    非常感谢。 也许在数据表中使用它是有道理的。

    此致  

    Lutz