This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:BQ2000T 终端

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666683/bq2000t-bq2000t-terminal

器件型号:BQ2000T

您好、Sirs、

我有一个问题 ,为什么 BQ2000T 保持充电,并且/LED 引脚不会进入“高阻态”,除非达到计时器输出条件。

附加文件为原理图。 4芯镍氢电池

电池组的热敏电阻类型和 正确的 Rt1和 RT2设置是否会成为问题?

是否需要设置1/2C 快速充电或更高电压?

对此原理图有何评论?

非常感谢!

e2e.ti.com/.../BQ2000T.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池组的热敏电阻类型以及 Rt1和 RT2设置可能存在问题。 请尝试使用与 EVM (DV2000S1)设置相同的值。 我在原理图上找不到其他问题。
    1/2C 充电电流正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    明白了,非常感谢!