This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54527:5V 至3.3V/2A CAN#39;t 仿真

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54527, TLV62585, TLV62130A, TLV62569, TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667111/webench-tools-tps54527-5v-to-3-3v-2a-can-t-simulation

器件型号:TPS54527
主题中讨论的其他器件: TLV62585TLV62130ATLV62569TPS62822

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生  

我在 TPS54527上运行了 WEBENCH 仿真、并获得了以下图

但我在 数据表中找不到占空比限制条件、该器件可以支持5V 至3.3V/2A 的剂量?

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在数据表中看到第5页。 Toffmin 典型值为260ns、最大值为330ns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    TLV62585或 TLV62130A 是否适合您? 它们没有占空比限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    剂量该器件可以支持5V 至3.3V/2A??

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 对于2A 电流、另请参见 TLV62569和 TPS62822。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 它可以、