This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP6712 / SLuua81.pdf

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655670/ucc28950-pmp6712-sluua81-pdf

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP6712

支持路径:/参考设计/针对参考设计特定技术问题的技术支持帮助/

大家好、所有的开发人员朋友。 我正在研发一款1200W 直流/直流隔离式转换器。 我想获取参考文档 PMP6712 / Sluua81.pdf 的"接线图"
我的项目具有以下规格:
输入电压:+- 48V 直流
输出电压:50V/24A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我的联系人
    电子邮件:lssouza@linear.com.br
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    感谢您关注 UCC28950。 PMP6712页面底部包含电路板的光绘文件、原理图和 BOM。 这是您需要的吗?

    此致、
    本·洛夫