This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:在7.2功能方框图中关于 VREG5 (稳压器)

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662662/tps565201-about-vreg5-regulator-in-7-2-functional-block-diagram

器件型号:TPS565201

您好!

 

关于 TPS565201上的 VREG5 (稳压器)、我的客户提出了一些问题。

VREG5在数据表的7.2功能方框图中进行了说明(第9页)。

 


(问题)

(1)他们了解到 VREG5的开/关条件是通过检测 EN 引脚上的高电平来实现的。

他们的理解是正确的?

(2)他们了解 VREG5的 ULVO 监控条件是在 VREG5=ON 之后。

他们的理解是正确的?

(3) UVLO 阈值在数据表的6.5电气特性中进行了说明(第5页)。

(唤醒:4.0 (典型值)、关断:3.6V (典型值))

它是否意味着7.2功能方框图中的 UVLO 规格?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)、是的、你是对的
    2)、否、UVLO 在 VREG5=ON 之前监控 VREG
    3) 3)、我认为 UVLO 与 Vin 相关。 不是7.2中的内部规格 UVLO。 对于内部规格 UVLO、它将大于 Vin UVLO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vental、

     

    感谢你的答复。

    我已将您提供给我的客户的信息通知给我。

    我还有一些问题。

     

    (问题)

    (4) VREG5的用途是什么?

    它是否用于除了 VBST? (例如逻辑电源。)

     

    (5)关于您之前答案中的 UVLO:(2) UVLO 在 VREG5=ON 之前监视 VREG。

    在这种情况下,它是否意味着在7.2功能方框图(VREG5)中使用 UVLO?

    还是指6.5电气特性(Vin)中的 UVLO?

     

    (6)他们了解 Vin 和 VREG 5都有 UVLO。 (两个 UVLO)

    您是否有关于 VREG5的 UVLO 的信息?

    例如、阈值电压、特性和时序。

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4) 4)主要目的是为引导电容器充电。
    5)回答6)、我需要仔细检查并稍后回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    方框图是内部电路的系统级简化。 VREG5是为引导电容器、模拟和数字电路供电的内部5V 稳压器。 它是适用于所有内部电路的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢你的答复。

    我通知了您对我的客户的回答。

    您是否会告诉我剩余确认项目的当前状态?

    此致、

    TAO2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是 Katushiro Kanao、在同一个客户的 chargeo 中。

    1. VREG 工作条件。

    我想再次确认 VREG 工作条件。

    您提到 过 VREG 在 EN 启用前处于禁用状态、 但 EN 逻辑需要为逻辑供电、

     您是否意味着此 IC 有2个电源电路,一个是 VREG,另一个是 EN 的电源?

    2. OVP

    它们是方框图中的 OVP 电路。

    但 数据表中没有 OVP 的规格和描述。

    TPS565201是否具有 OVP 电路?  如果是,为什么数据表中没有指定 OVP?

    我会为您提供支持。

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanao、

    1. EN 电路应首先使用其他超低功耗电路电源,当 VERG5启用时,它将连接到 EN 电路和其他模拟电路的电源。

    TPS565201具有 OVP 电路。 当 OVP 发生时、H&L 都关闭。

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复。

    请问陶先生对 UVLO 的问题,你可否回答?
    该 IC 似乎有2个 UVLO,一个是 VREG 输出(在数据表方框图中),另一个是 VIN (根据 Mao 的电源)

    5)关于您之前答案中的 UVLO:(2) UVLO 在 VREG5=ON 之前监视 VREG。
    在这种情况下,它是否意味着在7.2功能方框图(VREG5)中使用 UVLO?
    还是指6.5电气特性(Vin)中的 UVLO?


    (6)他们了解 Vin 和 VREG 5都有 UVLO。 (两个 UVLO)
    您是否有关于 VREG5的 UVLO 的信息?
    例如、阈值电压、特性和时序。

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanao、

    5) 5)这意味着在方框图中。

    6) 6)我手头也没有此类数据。 我认为使用此器件不会影响客户。

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent 和 Kanao、您好!

    感谢您的关注。
    我将通知您对我的客户的回答。

    此致、
    Tao2199