This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:CSD18540Q5B 设计问题

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, DRV8701EVM, TIDA-00875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655345/csd18540q5b-csd18540q5b-design-question

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件: DRV8701EVMTIDA-00875

您好!

我正在使用 CSD18540Q5B 和 DRV8701PRGER 栅极驱动器开发电机控制器。 我碰巧注意到、CSD18540Q5B 两端的栅极开路短路(未安装 DRV8701PRGER)。 我相信这可能 是预料之中的。 我的设计是否应在栅极上添加下拉电阻器作为额外的预防措施?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将深入了解这一点、并返回给您。 我们可能需要原理图-您是否正在使用参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-00875原理图(DRV8701EVM)

    请参阅第2页上的驱动阶段。

    www.ti.com/.../tidrju2.pdf

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我与我们的应用团队交谈、他们说 FET 上的浮动栅极可能会导致各种问题、因此从栅极到源极使用泄放电阻器是最佳做法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、
    电阻器是否有特定的"一刀切"值、或者是否有公式?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用程序的响应:

    "对逆变器中的所有 FET 使用10kohm 栅源极。 一些较旧的 DRV83xx 没有用于栅极下拉的集成式泄放电阻器。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!