This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:输出电压和 AGND 短路

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667318/lm5118-vout-and-agnd-short

器件型号:LM5118

我已经使用网络工作台开发了降压/升压转换器。已将网络工作台原理图附加到该电路中。我所做的唯一改变是、我没有使用一个 RFBT 电阻器、而是使用了两个(一个10K RFBT2电位器和其他100欧姆 RFBT1)和 RFBB 536。 因此、基本上我可以将 POT 速度从1.4V-24V 变化。所有的工作都可以在几天而不是几个月内正常工作、然后电压突然下降到最低。当我们检查导通性时、VOUT 和 AGND 短路。我有5个这样的 cases.e2e.ti.com/.../final-2.7Amp-Web-bench-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一点很难理解:您的 RFBT=10K+100 =10.1k、RFBB=536、而 webench 建议的 RFBT=18.7k 和 RFBB=1k。 为什么您要更改这些值、而不是按照建议的 Webench、但不能调整环路补偿?

    您认为1.4V 至24V 是什么意思?

    您能否向我们展示一些开关节点波形、输出电压纹波和阶跃负载响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Youhao Xi"]

    您认为1.4V 至24V 是什么意思?
    [/报价]

     我想将输出电压从1.4-24伏改变为使用电位器驱动直流电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、要调节 Vout、我建议您继续使用 Webench 建议的电路、并更改低侧电阻器、即 RFBB。 这将使电路在不同的 Vout 设置下保持稳定。