This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于1-2节锂离子电池且具有电源路径控制功能的锂离子充电器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663019/li-ion-charger-with-power-path-control-for-1-to-2-cells-li-ion

主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ24170

我们有一个具有锂离子 UPS 备用电池的医疗设备应用。

我正在寻找1至2节电池充电器。

由于电池组需要提供持续放电电流来在5V 系统负载下为4A 供电、因此它很可能是2节7.2V、2-3Ah。

由于它用于 UPS 备用、因此充电电流可以低至0.5至1A。

我还想使用单节电池、但大多数采用 PCM 且经 UL 认可的3.7V、2-4Ah 电池组的放电限值约为3A、这不足以将升压器的放电至4A@5V 负载。

我认为 BQ24610甚至线性充电器都可以满足这一要求。 你有其他建议吗?

<12V 输入--[输入或充电器电池7.2V]--[直流/直流 LMZ 模块]-- 4A@5V 负载

谢谢

-霍伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24170系列器件可满足您的应用需求。 基本上、bq24170系列具有 bq24610功能、但具有集成开关 FET。 因此、布局非常简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 bq24170上、我注意到只有一个状态输出。

    我还需要在充电状态引脚旁边提供直流输入电源正常指示、以便运行到处理器3.3V GPIO 引脚。 我想我需要对 PG 监控器的输入信号进行分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在需要移动到3个单元格。
    要以12.6V 的电压为电池充电、我需要的最小输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在单独的电子邮件中发布与您的问题相关的特定器件型号。 对于 bq24610、要开始充电、VCC 必须至少比 SRN 高500mV (否则、器件将处于睡眠模式)。 考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V、 和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。