This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:在谐振回路中使用分体电容器计算电流感应网络

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655416/ucc25600-current-sense-network-calculation-with-split-capacitors-in-ressonant-tank

器件型号:UCC25600

大家好、我对上一个项目 SMPS LLC 和 UCC25600的设计有一个问题。 我将在 谐振回路中使用分离电容器。 在本例中、电流感应网络组件计算器的过程是如何的?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、以色列、

    感谢您关注 UCC25600。 使用分离电容器不应改变电流感应网络。 CS 和 Rs 充当微分器、用于测量来自谐振电容的 dV/dt 的谐振电流。 D1和 D2从微分器对交流信号进行整流。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、非常感谢您的反馈、抱歉我的英语不好。 那么、在 sluc146之后、Cs 和 Rs 的值是多少? 我对这个项目还有一个问题。 在具有音频能量且功耗始终是可变的振荡负载应用中、LLC 拓扑中的应用需要特别小心? 负载梯度是这些应用的特征、主要是在响亮的音乐中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说音频功率放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、以色列、

    我想您需要考虑的是、音频输出功率不等于它从您的电源中拉出的功率需求。 您肯定需要设计 LLC 来处理峰值功率、但 LLC 不必连续提供峰值功率。 音频功率放大器对电源的变化很敏感、因此您可以考虑在输出端放置 π 型滤波器以减少输出纹波。 另一个因素是您的布局会影响音频系统的性能。 从电源的角度来看、最好将 LLC 输出布置在靠近负载(功率放大器)的位置。 您需要使高频开关元件尽可能远离放大器。

    EE Times 曾发表过一篇有关音频系统电源设计的文章系列、您可能会发现这篇文章很有趣: www.eetimes.com/document.asp

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持。 您解决了我的问题、谢谢!!