This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14206:WEBENCH 不接受数据表中存在的设计(最小 Ton 问题)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206, LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655397/webench-tools-lmr14206-webench-doesn-t-accept-design-present-in-datasheet-min-ton-problem

器件型号:LMR14206
主题中讨论的其他器件: LM53600-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 LMR14206数据表中、有一个示例设计、其中输入电压为4.5V 至42V、输出电压为3.3V (第一个典型应用)

由于最小 Ton 要求失败、WEBENCH 不接受此要求。

是数据表错误还是 WEBENCH 限制? 此部件是否可以提供具有42V 输入的3.3V 输出?

此致

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Massimo,

    LMR14206的最短导通时间限制为100ns ,这意味着该设计将在1.25MHz 的恒定频率上切换,直到输入电压达到26V 左右(输出为3.3V)。 该器件可承受更高的输入电压,但在输入电压高于26V 左右时,输出端可能会出现更高的纹波。

    如果您希望在较高的输入电压下避免较高的纹波,我们建议使用 LM53600-Q1。 此处在 较高的输入电压下实施了平滑频率折返 。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,还可以。。。 因此,当输入电压过高时,它将开始跳过脉冲,对吧?
    该设计中的纹波不是一个大问题、因此我认为它适合我的目的。

    感谢您的快速回答!

    Massimo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您正是关于脉冲跳跃。


    ----阿姆布雷什