请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 主题中讨论的其他器件: CSD83325L、 CSD87313DMS、 CSD17585F5
我们的客户已将 BQ298006 + SII S-8206设计为用于智能手机的电池组。 他们想知道高侧 MOS、泄漏电流太高。 尽量减少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户已将 BQ298006 + SII S-8206设计为用于智能手机的电池组。 他们想知道高侧 MOS、泄漏电流太高。 尽量减少。
亨特
很抱歉我没有回来。 我已经研究了提供的原理图上列出的 FET、我看到它的栅极泄漏电流为+/- 10uA。 遗憾的是、这对于 bq2980来说太高了。 bq2980要求泄漏电流小于1uA。 以下是符合 其数据表中此要求的推荐 FET 列表。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、
Eric Vos
亨特
遗憾的是、没有可使用的简单公式。 最好的做法是使用所需的 FET 进行测试。 简单的过程如下所示。
1) 1)如果 FET 的封装尺寸相同、我建议使用 TI bq2980 EVM 并交换 TI FET 和新 FET
2) 2)将源表连接到 Bat+/Bat-
3) 3)在整个电池电压范围内扫描电压时、监控从源表流出的电流。
4) 4)电流将产生噪声、因为 FET 上的泄漏电流越大、电荷泵的开关越多、从而使 CHG/DSG 引脚保持高电平。 确保尽可能快地进行大量测量、并对其求平均值。
谢谢、
Eric Vos