This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:环路带宽

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662964/lm2937-loop-bandwidth

器件型号:LM2937

大家好、

LM2937误差放大器的环路带宽是多少?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我们将对此进行研究。 由于此器件的使用寿命较长、请留出几天的时间来响应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    很抱歉耽误你的时间。 带宽为200kHz。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 我想添加一个问题。
    我们的客户将此 LDO 用于传感器的 Vcc。
    在某些人中、该 LDO 输出具有不可预测的电压波动。

    我认为是这样
    :FB 电阻器的绝对值很大。
    :IFB 很小。
    :误差放大器的输入端会产生一个高 LPF。
    ->因此、环路带宽会降低、偶尔会发生电压波动。

    请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    您能帮我更好地了解电压波动的性质吗? 理想情况下、输入电压、输出电压和输出电流的范围将帮助我更好地了解您的应用中正在发生的情况。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我附加了该文件。 请看。

    我期待你的答复。

    此致、

    ACGUY

    e2e.ti.com/.../Reg-Out-Vol.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    感谢示波器屏幕截图。 这些示波器快照看起来像是瞬态响应。 这意味着您的输入电压、输出负载电流或两者都在发生变化、从而导致输出电压发生临时变化。 您是否能够显示输入电压、输出电压和输出电流的范围? 这将有助于确认您的电流示波器屏幕截图显示了瞬态响应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    >>这些示波器截图看起来像是瞬态响应。
    我认为也是。 但是、客户将 LDO 安装到另一个板上、他们确认这个 fenom农 神庙将跟进此人。
    使用简单电阻负载时、会发生类似的现象。
    我认为这是一些人特有的问题。

    请告诉您的意见。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    请提供输入电压、输出电压和输出电流的示波器截图。 如果没有显示全部三个请求的范围屏幕截图、我们将无法继续调试您的应用。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅随附的文件。
    我得到了波形。
    该 LDO 的电压骤降约为 Δ1.8mV μ V。 周期和浸渍宽度未定义。
    客户使用铝和陶瓷并联电容器进行输入和输出。
    我认为 ESR 太低、建议客户删除陶瓷。

    请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY


    e2e.ti.com/.../LM2937_5F00_Voltage-dip.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测量之后、我删除了 Cera 电容器。 情况未变。

    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    正如  在另一篇文章(e2e.ti.com/.../668028)中提到的、1.8mV Δ 值完全在 LDO 的容差范围内。  任何线路或负载瞬态都可以解释临时骤降、但我们需要在相同的示波器脉冲上看到 Vin、Vout 和 Iout、以了解是否发生了线路或负载瞬态。  由于临时 Δ 值幅度很小、因此电容的任何变化都不可能产生影响。

    非常尊重、

    Ryan