This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:有关低 EMI 锂聚合物充电 PMIC、请参阅

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667409/bq24125-consult-for-low-emi-li-polymer-charge-pmic

器件型号:BQ24125
主题中讨论的其他器件:BQ24133

您好!

我推广用于锂聚合物充电 PMIC 的 BQ24133,但其更高的 EMI 和客户无法接受。

基于 E2E、我推广其他器件 BQ24125、这是一种增强的 EMI 性能、但客户仍然无法接受、因为 EMI 在70~100Mhz 下超过30dB (EMC 规则:30m~230MHz 需要低于30dB、230MHz~1GHz 需要低于37dB)、如下所示:

您能不能建议 EMI 符合 EMC 标准的 TI 锂聚合物充电 PMIC、谢谢。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    您能否提供 bq24133的原理图? 您可以对开关充电器进行一般修改、以使其符合 EMC 标准:
    SW 节点处的 RC 缓冲器
    2、串联电阻和 BTST 电容
    3.通过将输入电容器和输出电感器/电容器放置在最佳位置来改善总体布局(请遵循数据表中的布局指南)

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    由于客户电路机密、请提供您的邮件进行讨论。
    谢谢你。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    1. SW 节点处的 RC 缓冲器=>您建议的 RC 缓冲器值是多少?
    2.带 BTST 电容的串联电阻=>您建议使用哪种电阻值?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIN、

    RC 缓冲器取决于开关波形。 您可以在以下网址阅读更多信息: e2e.ti.com/.../calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps
    2. bq24125不使用自举电路、我只是简单地说所有充电器/直流/直流转换器。 该值通常约为10欧姆。

    此致、
    Steven