This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5141:LM5141的占空比限制

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655198/webench-tools-lm5141-duty-cycle-limitation-of-lm5141

器件型号:LM5141

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望在输入电压为11-24V、输出电压应为10.5V 的应用中使用 LM5141。 网站指出、LM5141支持99%的占空比、而我在数据表中找不到该值。 Webench 表示该器件限制为85%、不进行仿真。 您能否澄清一下该器件是否可用于该应用?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西蒙,

    您的设计的开关频率是多少?
    假设为400kHz,允许的最大占空比为 Vout/Vin =(TSW-Toff)/TSW (忽略高侧 FET 和电感器 DCR 上的压降)。 将输出电压固定为10.5V,TSW=1/400K,Toff (最小最坏情况-从数据表中)=100ns,输出电压为10.95V,因此您应该能够将该器件用于您的应用。

    ----阿姆布雷什