This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:原理图检查

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663667/lm5022-schematic-check

器件型号:LM5022

大家好、

我已经使用 webench 完成了设计并进行了一些修改、您能帮您仔细检查一下吗?

Vin=12V (10~14V)、Vout=18V、Iout (max)=9A、  

 

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此器件的工程师将在下周回答您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 LM5022。 原理图看起来不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    附件是客户选择的 MOS 和二极管数据表。

    对于二极管、峰值功耗将超过10W。

    对于这两个组件的选择、您有什么建议吗? 谢谢。

    Robin

    e2e.ti.com/.../DMN3010LFG.pdf

    e2e.ti.com/.../SBR30A100CTB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D2PAK 二极管中的10W 似乎过大。 我还对 MOSFET 中的功率耗散进行了估算、在3x3封装中、功率可大于4.5W。 我对其中任何一个都不是很满意。 您需要为这些部件提供良好的散热器以进行热管理。