This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC25630X:启动序列

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664672/ucc256302-ucc25630x-startup-sequence

器件型号:UCC256302

你好。

请告诉我 UCC25630X 的启动顺序。

启动序列

从 HV 端子为 Vcc ①充电

② BLK 端子变为3V 或更高

③ RVCC 被激活(= 12V)

④ Ω 充电 LL/SS

⑤ LO 将转 H、为 CBOOT 充电

⑥ HO 旋转 H、输出上升

这是序列吗?

我们通过评估板制作评估板
它未运行。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256302。
    1、VCC 电容由 HV 引脚的电流源充电。
    2.当 VCC 电压超过 VCCStartSelf (~26V)时、RVCC 被启用。 当 BLK 电压超过3V 时、开关开始
    3.您应该会看到高侧脉冲、长低侧脉冲(为引导电容器充电),然后正常切换。 SS 引脚电容在启动周期内充电。

    您是否看到任何切换? 您是否得到 RVCC = 12V? 您是否能够共享原理图和您拥有的任何波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    嗯、UCC25630X 开始时的波形被设置。(附件)

    RVCC 为12V。 LL / SS 引脚电压似乎为低电平。

    LO 引脚不是高电平。

    如果有原因和措施、请进行评论。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../UCC25630X2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    您能否分享评估板的原理图? 如果您不想公开发布、您可以直接通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    作为后续操作、控制器看起来会达到 VCC UVLO。 我将查看偏置绕组电压设定值、并确保 VCC 节点上有足够的电容。 我将能够在看到原理图后提供更多建议。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    由于本次对话已转到电子邮件、我现在将关闭 E2E 主题。

    此致、
    本·洛夫