This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074的效率?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654295/bq24074-efficiency-of-bq24074

器件型号:BQ24074

您好!

我想知道 BQ24074在各种输入电压/电流范围内的效率、例如4.35V - 10.3V 和0A - 1.5A。  我在数据表中没有看到任何效率数据... 是否在其他地方提供?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24074是具有低工作电流的线性充电器、效率将类似于 LDO。 在工作电流较低的情况下、输出电流是适当的输入电流、而效率则是 Vout/Vin。 输入电压越接近输出电压、器件上的效率和功耗就越高。