This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:相同电池器件型号的不同版本的化学 ID

Guru**** 2465190 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655648/bq40z50-r1-chem-id-for-different-version-of-same-cell-part-number

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

大家好、

我的客户正在使用 Samsung Cell INR18650-29E。 BQStudio 显示该 PN 的 Chem ID #2019、但它显示2850mAh、我的客户的电池是2750mAh。 可以肯定地说、只要他们对正确的设计容量进行编程、这就是他们应该使用的 Chem ID 吗? 或者、由于他们的电池容量不同(具有相同的 PN)、他们是否需要运行 GPCCHEM?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:客户尝试使用此 ChemID 并对其实际容量进行了编程、但实际 SOC 与 BQStudio 显示的 SOC 之间存在10%的增量。 这可能是由于 DF 参数不正确造成的、还是需要使用不同的 ChemID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    如有疑问、请运行 GPCCHEM 工具并使用该工具提供的化学 ID。

    如果 GPCCHEM 提供的化学 ID 与当前使用的化学 ID 相同、并且问题仍然存在、请向我们发送 GG 文件以及 SoC 和实际之间10%增量的日志、以供进一步分析。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler