This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:根据通过 PMBus 进行的电流测量来禁用过流关断

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655704/tps544c20-disabling-overcurrent-shutdown-based-on-current-measurement-through-pmbus

器件型号:TPS544C20

大家好、

标题基本上描述了这个问题。 是否有任何方法通过 PMBus 根据电流测量来禁用过流关断?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    对于 TPS544C20、 有两个过流响应选项:不经重试即关断(闭锁)、然后关断 、再经过重试(断续)、可通过 PMBus 命令 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE (47h)选择这两个选项。

    没有用户可访问的选项来禁用关断响应。

    除了 更改响应、避免 OC 关断的可行方法是通过 PMBus 命令 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (46h)增大 OCP 阈值、TPS544C20的最大可编程 OCF 阈值为45A。

    谢谢。

    此致、

    Ray Chen

    CCP LV/MV 应用