This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678S-5.0/NOPB 应输出+5.0VDC、但输出8.0VDC

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655008/lm2678-lm2678s-5-0-nopb-is-supposed-to-output-5-0-vdc-but-outputs-8-0-vdc

器件型号:LM2678

大家好。 我有一个以前使用 LM2678S-5.0为+5Vdc 电源构建的电路。 它过去运作良好。 我最近不得不构建另一个电路板、当我测试输出时、我接收的是8VDC、而不是5VDC。 我在同一批产品中尝试了两种不同的器件、但仍然获得8.0 VDC。

零部件是否可能标记错误?

我没有改变电路、我仍在使用与之前相同的支持部件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    您使用的是5V 还是可调节版本? 如果您使用的是 ADJ、现在使用的是5V 或5V、现在使用的是 ADJ、则会得到不正确的输出电压。 这些器件非常相似、因此很容易混搭。

    您能否分享您的原理图以便我了解一下?

    谢谢!
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的是5 VDC 版本。 该部件上有清晰的标记。 我在帖子中说明了器件型号。

    这是原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    我询问器件型号即表示没有犯罪行为。 在我们跳下兔子洞之前必须确保:)

    我无法想象您的原理图会以何种方式获得稳定的8VOUT。 输出是否稳定?
    1. 8V 直流电压是不是有纹波/不稳定?
    2.当您添加负载时、稳压输出会发生什么情况? 它是下降还是振荡?
    3.您也可以共享您的布局吗?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        它看起来是稳定的。 负载下无变化。

    这是图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    可以改进布局(见下文)、但不能以完全稳定在5V 的方式进行、那么在8V 的电压下会出现问题。

    您能否捕获开关节点以及 FB 引脚(在 IC 引脚上)的示波器捕获。 您能否发送 IC 的图片、以便我查找 IC 上的所有数字。

    谢谢、

    Sam

    布局:

    • 将 D2旋转90或180度以减少电流环路。
    • 旋转 C3以摆脱额外的开关节点导线。
    • 如果您不希望同时安装两个2引脚插头、请使用带有2引脚跳线的3引脚插头、而不是两个2引脚插头(不会改变性能、但会使电路板变得稳健耐用、无论谁获得了它)。