This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:有关 EN 引脚的一些问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655425/tps737-some-questions-about-en-pin

器件型号:TPS737

大家好

如果我们问 TPS73701、您会介意吗?

我们的客户需求作为参考;
EN 引脚上的等效电路
-VEN (HI)-40C 至125C 的温度系数

我们的客户在 -25度 条件和 25度条件下进行了测试。
与   -25度相比、25度的 VEN (HI)似乎较低。
在启动斜率期间、由于 -25deg 和低 VEN (HI)、条件可能不稳定。
他们想要 考虑包括最坏的情况。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotaka Matsumoto、

    EN 引脚充当 LDO 的高电平有效数字输入。  该器件可在整个温度范围内接受低于0.5V 的电压作为逻辑低电平、在整个温度范围内接受高于1.7V 的电压作为逻辑高电平。

    我们没有测量 Ven (hi)的温度系数。  当确切的使能阈值介于 Ven (hi) min 和 Ven (low) max 之间时、应尽量缩短使能电源轨处于电压范围内的持续时间。  这可以通过使用 GPIO 或监控器 IC 来驱动 EN 来实现。  具有中间 Ven 可能会导致 LDO 输出部分导通。

    非常尊重、

    Ryan