This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:使能

Guru**** 2796865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667407/tps63020-enable

器件型号:TPS63020

尊敬的 所有人:

   我使用 TPS63020来设计降压/升压电路。 我使用 MCU 来控制 EN 引脚。 但当我复位 MCU,并在     MCU 复位2秒前配置 GPIO 寄存器时。

  TPS63020 无法输出、看起来是损坏的。 问题的原因是什么? 您能帮助解决这个问题吗?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    您能更精确地"无法输出"吗? 开关损坏了。 或者它到底意味着什么?
    在 MCU 复位期间、器件可能会出现高电流或电压、从而导致器件损坏。

    您能否在复位期间捕获电感器电流、输入电压和使能电压?
    您还可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sabrina:

    感谢您的回复、我认为开关断开了、

    如果我在 MCU 复位后而不是在 MCU 复位2秒后配置 GPIO 寄存器,TPS63020就不会损坏。

    在 MCU 复位,μ s 期间、使能引脚电压始终为低电平、并且当前无负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    我需要更多信息来帮助进一步调试。 我需要查看布局的外观。

    我还需要了解不同信号在复位期间的行为。 它看起来在复位期间会发生什么情况、可能会导致高电压或电流、从而导致开关损坏。
    您能否在复位期间捕获电感器电流、输入电压和使能电压?