This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:电感器选择@1.0uH 或2.2uH

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665560/tps63050-inductor-selection-1-0uh-or-2-2uh

器件型号:TPS63050

你(们)好

我的客户有疑问。

[表4. 输出电容器和电感器组合矩阵]建议使用1uH、1.5uH、2.2uH。

由于电感器可用、客户只能使用1uH 或2.2uH。

是否可以在以下规格下使用1uH 或2.2uH?
我认为这两种方式都可以、但如果有任何问题、请发表评论。

■规格

VIN=3.0~3.6V

Vout=3.8V

Iout=0.5A

COUT=20uF

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    电感器选择对我来说合适。 我会将 Cout 增大到44uF 以遵循数据表建议(表4)什么是最终应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复!
    应用程序是 SFP。 (选件设备)
    如果电感为1.0uH/1.5uH、输出容量是否为44uF 门架?
    如果可能、客户希望使用20uF。

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    44uF 不是必须的、它必须位于安全侧。 客户可以使用20uF 开始评估、我建议使用额定电压更高的电容器、并在必要时增加电容器。 我不希望出现稳定性问题、但需要在客户电路板上进行检查