This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:3.1c 固件更新

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQEVSW, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654028/ev2300-3-1c-firmware-update

器件型号:EV2300

我需要另一个 TI EV2300模块来更新运行旧版3.1c 固件的当前模块。 在当前状态下、执行 srec 编程后、EV2300无法检测到 BQ28Z610。

电子邮件技术支持/美洲客户支持中心要求我在 e2e 论坛上解决此问题。
BR Tommi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommi、

    我将邀请您讨论离线前进的道路。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    大家好、我在这里遇到了与我的 EV2300 (也是相同的电量监测 IC)相同的一般问题、我的公司刚刚购买了第二个 EV2300、但我们仍然无法更新固件、您也可以联系我吗?

    我写了一篇对正在发生的事情的完全忽略、但它目前正在等待批准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    下一步是获取第二个 EV2300、然后使用第二个 EV2300执行更新。 由于您已经有第二个 EV2300、 因此执行更新时遇到了什么问题? 您是否遵循更新程序中详细说明的操作? 您是否以管理员身份运行这些文件、并确保在尝试执行更新时没有运行 bqStudio 或 bqEVSW 的实例。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但问题终于解决了。 我收集了所有正确的文件、但没有最终重新启动以将驱动程序放在正确的位置。 e2e.ti.com/.../2408276

    我想知道 TI 关于使用最新固件发货的政策是什么? 3.1c 是两个 EV2300 Pod 发运给我的、但与 BQ28Z610DRZR 配合使用时、它会出现严重的错误。 所列 EV2300与 EV2400同样兼容、但 EV2300需要无法通过单个 EV2300完成的固件更新。

    目前、在确定是否需要更新、如何执行更新(然后了解您需要第二个 EV2300)和更新文件本身之间存在非常松散的纸质跟踪。 http://www.ti.com/tool/EV2300上未显示任何内容