This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25101:每通道输出电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655680/lm25101-output-current-per-channel

器件型号:LM25101

只是需要快速澄清规格。 数据表指出、版本 A、B 和 C 的上拉和下拉峰值电流分别为3A、2A 或1A。 这是每通道规格还是器件总输出电流规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您关注 LM25101。 我是 TI 的高功率驱动器团队的应用工程师、将负责回答您的问题。

    三个器件(A、B 和 C)的峰值电流规格是独立针对每个 LO 和 HO 输出的峰值电流规格。 这不是两个输出加在一起的总电流。

    请确认这是否回答了您的问题。

    此致、

    Richard Herring