This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65072EVM-430:TPS65072 EVM

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654847/faq-tps65072evm-430-tps65072-evm

器件型号:TPS65072EVM-430

我想购买 TPS65072EVM 以接触 PMIC。当我尝试获取 TPS6507X EVM 软件的用户手册时、我无法获取。我想知道我可以对此 EVM 电池充电器执行何种测试。我可以在上看到 评估软件、没有有关电池充电器的机房测量和修整测量的信息。请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udaya、
    用户指南位于 EVM 产品文件夹: www.ti.com/.../slvu291 上。
    所需软件可在 IC 的产品文件夹中找到: www.ti.com/.../slic013
    我希望这将有助于您的评估?
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的回复、我可以获取 EVM 用户手册和软件、但我无法获取 EVM 软件用户手册(SLVA418文档)。除此之外、我还需要有关我们可以对 TPS65072EVM 的电池充电器部件执行何种测试的帮助。中没有有关"机房测量"的信息 TPS65072X EVM 软件。


    谢谢、
    Udayalakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Udaya、
    该 EVM 可让您以多种方式测试 TPS65072x。 所有稳压器均为您运行、电池充电器可用。 按照 EVM 文档连接电池、进行通信并为 EVM 加电。 此充电器使用标准锂电池充电器配置文件。 请参阅数据表第27页的图28。 Riset 将设置充电电流(外部电阻器)。 预充电电流和终止电流由充电电流决定。 (默认比率可在寄存器中更改)
    我不知道"大床房"一词。 但是、如果您查看数据表中的充电器寄存器(复制如下)、您可以设置或更改许多与充电器相关的值、包括电池的充电电压。

    该软件将允许您更改此器件中的任何寄存器。

    地址 名称 简短描述
    0x03h CHGCONFIG0 电池充电器配置
    0x04h 通道1 电池充电器配置
    0x05h CHGCONFIG2 电池充电器配置
    0x06h 通道3 电池充电器配置

    您未找到有关此文档的单独文档的原因在于它全部包含在数据表中。 列出了所有寄存器及其值的完整细分信息。 然后、您可以根据需要对寄存器进行编程、以测试和评估充电器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、在用户手册中、您提到了用于 I2C 通信的 USB 转 GPIO 接口、为此、我可以使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器。运行此 EVM 需要5V 3A 电流、是否可以在2A 电流下使用5V 电压。


    谢谢、
    Udayalakshmi N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Udaya、
    该软件对 TI 使用的 GPIO 接口使用非常具体的 API 驱动程序。 Aardvark 与这些驱动器不兼容、因此软件不会与 Aardvark 进行通信。
    可以使用电流较低的电源适配器、但会限制器件的总输出电流。 如果您要测试的总电流低于适配器电流限制、则可以使用该适配器。