This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:为什么更新状态不更改为6

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666855/bq34z100-g1-why-update-status-not-change-to-6

器件型号:BQ34Z100-G1

根据 slua334b.pdf 的建议、让狮子蝙蝠放松5个小时、现在已经超过6个小时了、但更新状态不会更改为6、请帮助我、现在有什么问题?

以下是我的学习步骤:

1:充满电(2A 电流充电)

2:等待2小时

3:放电至6.4V (1A 电流放电、实际应用电流为0.8A)

4:放松5小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 gg 文件和日志文件: e2e.ti.com/.../0143.2_2D00_24_5F00_log.7z

    e2e.ti.com/.../24.gg.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4071364:

    感谢您提供日志和 gg 文件。

    此外、为了简化此流程并让我更快地交付结果、请告诉我:

    这是定制板还是 EVM?
    如果 EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____
    如果是定制板:
    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:_________________ 电阻
    -低电阻:_________________ 电阻
    -电流感测电阻:_________________ m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4071364、

    请提供上述信息以帮助提供支持。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、放电电流更改为 C/5、现在更新状态更改为6、再次感谢。