This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR16030:LMR16030

Guru**** 2616485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653269/webench-tools-lmr16030-lmr16030

器件型号:LMR16030

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想为 IC LMR16030的直流解决方案进行仿真、但在 WEBENCH 设计器中找不到它。 网站上提供的 SPICE 模型经过加密、并在为 SPICE 模型提供运行命令时显示错误。 请支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚公里、

    我查看 了产品页面 、并看到两个未加密模型以及一个 TINA 文件。 这些未加密模型是否会给您带来麻烦?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 Tina TI 中选择未加密的.Lib 文件时查找我所面临错误的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚公里、

    我已将此事转交给 Tina 和 Spice 模型团队。 他们将能够解决这个问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚公里、

    您将很快收到回复。 感谢您的耐心等待。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要看一下它。 我将很快通知您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR16030S_5F00_TRANS.LIBHi、您是否可以在 TINA 中使用此调制网络列表为其提供另一个运行。 我在 PSPICE 中运行了它、运行正常、如果新的网表在 TINA 中仍为您提供错误、请向我发送您的 TINA 文件和测试台、以便我可以查看这些文件。

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../wrkng_5F00_16030_5F00_1.TSCThank、您可以这么多。 我的要求是48V 至28V、2A 的降压转换器。 我识别出了相同的 LMR 16030。 请找到所附的原理图并提供必要的建议、使其符合我的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚公里、

    从您附加的.tsc 文件中、您将需要:

    • 从 GND 到 SW 的环流/续流二极管。
    • VIN 上的电容可能更大。
    • VOUT 上的电容可能更大。

    查看此参考设计 PMP15013 以了解一般指南(请参阅原理图)、然后查阅数据表以优化您的规格。

    Sam