This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:TPS563201

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661755/tps563201-tps563201

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563208

我们的设计需要5V、3.3V 和1.2V 大(未知)电流。 我选择 TPS563201是因为它在低电流下比 TPS563208更高效。 我们从未遇到过低电流情况、因此我现在认为我做出了错误的选择。 PCB 上有8个处理器、4个摄像头、WiFi 和一些敏感模拟电路。 3.3V 电源轨上的电源噪声似乎导致了问题。 系统复位时、3.3V 噪声为低电平噪声。 当代码运行时、我们会得到20mVpp 噪声(请参阅下面的内容)。 请注意、水平时间刻度为20mSec /除法。 我怀疑 WiFi 要求电流起伏、导致电压骤降。 在数据表中、图20和21显示了输出骤降与电流之间的关系。 我们可能看到 TPS563201的低端正在运行。

这是对该噪声的正确分析吗?

我想我会购买 一些 TPS563208器件、并使其适合查看它们是否更好或更差。

此致、  Tim Orr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、
    对于 TPS563201、Vpp 20mV 是合理的。
    如果您需要较小的 Vpp 纹波、选择 TPS563208是对的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我不知道如何找到我的原始问题、所以我在这里!

    我将 TPS563201与 TPS563208交换。 有明显的差异。 电源脉冲由 WiFi 模块启动。 断电后、不会出现脉冲。 WiFi 通电且未连接到目标时、会出现偶尔的脉冲。 在 WiFi 与目标通话并发送视频包的情况下、电源噪声看起来有点像视频帧。 下面是尝试连接的 WiFi (使用 TPS563208)。  有一个短而明显是实心的脉冲。

    增加时基可揭示2ms 突发中的大量活动。

    我可以使用一个2m Ω 电阻器来监控流入电路板的总电流、并且在相关性方面看不到太多。 信号电平非常小。 我必须使用外部40dB 放大器。  

    在 PCB 上、我已经在芯片下方布置了升压电路路径(引脚6 -电容器-引脚2)。 数据表避免了这条路由。 TI 文档 SLVA 818始终使用它。

    我的 PCB 布线是否有问题?

    我认为、IC 不应在3.3V 电源轨中产生如此大的干扰。 我该怎么做?

    此致、 Tim Orr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    黄色通道是否显示3.3V 电压轨上的 Vout 纹波? 负载看起来是突然和定期变化的。 您能否检查 SW、Vout 和 Iout (或电感器电流)的波形、以便了解负载的行为。 谢谢!