This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60 + HPA169校准问题+充电/放电

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQPRODUCTION, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667539/bq40z60-bq40z60-hpa169-calibration-issues-charge-discharge

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTIONBQMTESTER

大家好、我一直在尝试电压校准和电流校准我的使用 bq40z60 IC 的3节电池组、我遇到了一些问题、我可以使用帮助解决

我已将 HPA169连接到受测器件。 我知道 DUT 应该能够由 HPA169上的20V 电压供电、但是如果不连接我的18V PSU、即使 DUT 的 PACK+连接到 HPA169的 PACK+端子、bqProduction 中也会出现"无器件确认"错误。 我遵循了"slu238b - bqMtester 用户指南"中所示的连接图

其次、我希望有一个系统、在这个系统中、用户可以使用 bqProduction 对 DUT 进行编程和校准、同时每天只输入校准值一次、这相对简单、但我似乎得到了更大的 Pack 电流误差: 当电池在负载上放电时、电流具有3%的误差裕度。 我知道"1N-"连接所需的开尔文连接、并进行了相应的连接。

最后、我还想包括一种测试 DUT 充电和放电功能的方法、因为这是 DUT PCB 组装后的第一项测试、 bqProduction 是否有其他程序或其他函数可实现 DUT 的简单充电和放电功能?

总结一下

  1. 无法使用 HPA169的20V 电源为 DUT 供电
  2. 使用 bqProduction 进行校准后的误差余量为3%
  3. 希望在使用 bqProduction 进行测试后对 DUT 进行充电和放电测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rezaul、

    请发送已连接电路板的图像和方框图。
    2.请同时发送电池连接的图像。
    3. bqProduction 允许通过具有 Visual Basic 的模块进行修改6. 我将跟进工具团队、并提供所需的信息。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的 DUTe2e.ti.com/.../battery_5F00_pcb_5F00_rev0_2D00_3_5F00_1.pdf 的原理图

    下面是我正在使用的 HPA169校准板的原理图

    按照这些连接说明进行操作

    最后、这里是我的设置、我将校准板连接到了一个 JIG、在这个 JIG 中可以轻松放置 DUT、POGO 引脚连接到 DUT 上的 POGO 焊盘。 每个较大的载流连接都有几个 Pogo 引脚。 我还有24V 和5V 的台式机电源

    感谢你的任何帮助