This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:TPS54232的行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662161/tps54232-the-behavior-of-tps54232

器件型号:TPS54232

您好!

我们收到了客户关于 TPS54232的问题。

请帮帮我们。

[问题]

关于 TPS54232在相邻引脚开路短路时的行为、

如果对以下情况有一些评估结果

您能告诉我它的状况是什么??

[案例]

①当参考电路图中的 R4短路且只有电容器连接到 COMP 端子时。

②参考电路图中的 R5短路时为1 μ A。

③当参考电路图中的 R5被打开时。

当基准电路图中的 R6被打开时为④ μ A。

⑤当参考电路图中 R5和 R6的输出电压被设定为一个等于或高于电源电压的值时。

*例如、对于电源电压18V、输出电压设置为20V 或类似值

⑥在参考电路图中短接 R3和 C3。

⑦当参考电路图中的 R3和 C3都被打开时。

参考电路图中的⑧短路 C2。

⑨当参考电路图中的 C2被打开时。

⑩ Ω 短接 TPS54232的3个和4个引脚。

⑪短接 TPS54232的5、6引脚。

TPS54232的6、7引脚短接时为⑫ Ω。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在查找测试历史记录、并尝试查找开路/短路测试结果。 将在日常工作中为您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们对以下问题的处理非常匆忙。
    我们需要您的支持。
    请尽快返回我们。

    谢谢。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请发送电子邮件至 Rayhu 寻求支持、电子邮件地址为 ryan-hu@ti.com