This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:静置时进行电池平衡。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQ4050, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655329/bq4050-cell-balancing-at-rest

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQ78350-R1BQ40Z50-R1

我正在为4S 5200mAh 锂聚合物电池组设计 BMS、放电电流高达50A、目前我选择了 BQ76920作为 BQ78350-R1的配套器件。

BQ78350-R1数据表(SLUUBD3C–2015年9月–2016年10月修订)指出、只有在充电时才会发生电池平衡。

由于充电时间约为50-70分钟(1C)、平衡电流需要约为250-300mA、以使电池组在充满电时保持平衡(基于 SOC 中低于5%的不平衡)、这会略微偏高、并导致设计问题。 (例如、大耗散电阻器)。

因此、我正在寻找更合适的解决方案、发现 BQ4050在充电或休息时提供平衡、我的电池专为无人机而设计、电池大部分时间都处于静止状态、 由于 BMS 有更多的时间平衡电池、因此在休息时平衡电池可以减少平衡电流。

我对最近下载的《BQ4050技术参考》(SLUUAQ3–2016年3月)感到困惑、在第51页上、它说 电池平衡仅在检测到充电电流时发生、这与它的数据表(SLUSC67B–2016年3月–2017年10月修订版)不同 、该数据表说它可以在充电或静置时进行平衡。

最后,请澄清以下问题。

1. BQ78350-R1 (与 BQ76920配套)是否支持休息时的电池平衡?

2. BQ4050是否支持静止状态下的电池平衡?

3.任何建议(在设计、更好的解决办法、有用的文章等方面)都将受到赞赏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Saringkarn、

    bq78350-R1和 bq4050技术参考手册的电池平衡部分都指示您发现的"仅在充电时才发生电池平衡"。  bq4050数据表中的陈述似乎不正确。  我在今后的修订中已将此标记为更正,感谢我们提请注意此事。

    由于这些器件中使用的平衡是无源的、并且会损失能量、因此当电池输入有能量时、通常会将其限制为低电流充电、并且电池电阻变化产生的电压差会很小。  其余平衡可能会均衡电压、但会导致平衡电池的能量或容量损失、因此这种情况并不常见。  

    您可以查看    bq4050数据表8.2.2.3.2中引用的 TRMS、slva155或 slua420中引用的注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    虽然在休息时平衡电池并不常见、但您知道是否有任何包含此功能的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saringkarn、
    请参见 bq40z50-R1。