This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54308:输出不稳定且 IC 无电流

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16006, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666754/webench-tools-tps54308-output-not-stable-and-no-current-from-ic

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件:LMR16006

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我使用 Webench 来模拟电路、似乎可以正常工作。 我们购买了器件、在设置电路后、我无法获取适当的电压。 我们将其设计为可与4.5-28VDC 和3.3V 输出配合使用

我将8VDC 施加到电路、电压在2.5-3.6VDC 之间跳跃、当施加250-500mA 负载时、电压立即降至0V。  

您能看到此电路有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请上传您的布局以及跳转 Vout 的波形。

    检查所有组件是否焊接良好、输入源中是否存在电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您对此线程没有更多查询、则会将其设置为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、所有组件均已正确配置、电源的输出电流高达5A。

    该电路内置于试验电路板上进行测试、原理图附在上方。 这就是该设计在 webench 工具中为我提供的设计。

    我的主要问题是、电压不会保持在3.3V 稳定状态、并且在增加负载时降至0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使输出稳定在3.3V、输出超过1A。 事实证明、反馈电阻器需要直接连接到 GND 引脚或无法正常工作。

    现在我的问题是输出不是很干净。 输出端似乎有很多噪声、而增大输入电压会增加噪声量。

    如何防止/降低输出上的噪声?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您不能将试验电路板用于电源电路。 只有 PCB 能够很好地用于电源电路、尤其是在重负载下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将电路从试验电路板上取下、昨天我将其放置在 PCB 上。 从反馈分压器重新布线接地后、它现在可以工作、但我现在遇到了这些尖峰问题。 在有负载或没有任何负载的情况下、上一幅图像中显示了相同的脉冲。 随着电压输入增加、尖峰峰值也会增加。

    我担心这种尖峰会造成损坏。

    有没有建议过滤或防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 PCB 是什么? 您能否上传、糟糕的布局也会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有创建 PCB 该电路被焊接到原型 PCB 上、以查看它是否起作用。 在将时间和金钱花在要生产的 PCB 上之前、我正在努力确保这一点能够正常工作。

    我正在进行此工作以替换我们的当前设置、即使用 LMR16006YQ3DDCRQ1提供高达600mA 的3.3V 电压。 我的新要求是3.3V、电流高达1A、当使用 LMR16006时、我能够将其构建到这些原型板上、而不会出现任何问题。输出在所有电压电平上都是干净的、现在仍然正常工作。  

    PCB 布局不能是解决此问题的唯一解决方案。。

    您能否推荐更好的 IC 来替代 LMR16006YQ3DDCRQ1?

    封装可能不同、但需要尝试保持相同的尺寸。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了您的观点。我认为这是焊料问题。

    因此,您将54308焊接到16006的 PCB 上,并在输出中看到问题? 这可能会导致此问题。

    您可以看到 Vin 引脚的波形、以检查 Vin 是否也存在此问题。

    尝试在我们的网站上申请 TPS54308 EVM。  www.ti.com.cn/.../TPS54308EVM-876