This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:输出分频器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655613/lm22678-output-divider

器件型号:LM22678

您好!

LM22678的数据表建议在电压小于5V 时使用-ADJ 版本、而在输出电压为5V 或更高时使用5V 版本。 在第14页、它提供了有关为反馈节点选择适当电阻的信息、并指出"对于-5.0选项、建议最大值为2k "。 这让我相信 Rfbt + Rfbb 应该等于2k。

然后、我查看  了第12页上的 SIMPLE SWITCHER 设计指南(标记为21)、它建议的值为1k 和8.45k、输出电压为12V。

以下哪些条件更真实? 我是否应该在-ADJ 版本中使用设计指南中建议的电阻器? 使用-5.0版本? 或者、我应该使用-ADJ 版本并使用等于2k 的电阻器吗?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    数据表"最大2k "将为您提供最佳结果。

    更多详细信息:
    10k 冲击的总反馈电阻具有良好的平衡。 电阻过大、更容易受到噪声的影响。 电阻过小、耗散的功率过大。 10K 大约适合该器件。

    5.0版内部已经有大约10k Ω 的电阻、因此最好保持较低的额外电阻。 总计2K 是一个良好的平衡。

    设计指南是一个很好的指南、可以为您提供结果、但数据表通常是针对大多数器件进行优化的最佳位置。

    Sam