This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:在 PSK 模式下、在 PH 节点导通之前发生振铃

Guru**** 2605395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667088/tps54160-ring-occurs-before-conduction-at-ph-node-in-psk-mode

器件型号:TPS54160
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

大家好、

当 TPS54160处于脉冲跳跃模式时、我遇到了一个问题。

如您所见、在 PH 节点导通之前有环。  从上到下的信号是 Vout、PH、IL、PG。   

VIN= 25V、  IIN=4.55mA、 VOUT=3.336V、IOUT=24.7mA、Fs=250kHz

但在 CCM 模式下、信号正常。

原理图如下所示、

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    如何探测 PH 信号? 您是否将测试点 TP9与鳄鱼夹示波器探针配合使用、或者您是否使用了 Tip & Barrel 方法? (www.ti.com/.../slyt740.pdf)

    您是否还能够共享此设计的布局?

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的回复。 我给您发送了内部电子邮件。

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我看到您的电子邮件、我将通过电子邮件与您进行讨论。

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn