Other Parts Discussed in Thread: BQ24259
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24259 您好!
我的一位客户愿意将 TI 的 BQ24259用于他们的网络应用。
他们询问 TI 他们的原理图是否有任何问题。
请帮帮我们。
谢谢、
终端
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TS、
需要注意的一些事项:
1) 1) PSEL 引脚悬空。 这可以在启动时为您提供500mA 或3A 的电流限制。 这是不需要的行为、或者您只是为每个适配器/USB 插件自行对输入电流限制进行编程、那么这是可以的。
2) 2)我们还建议 BAT 引脚上的电容至少为10uF。
3) 3)由于图像的质量、很难分辨与 QON 的关系。 您能否澄清该引脚上的内容?
4) 4) VBUS 上的电容器(1uF)有一条注意事项、需要放置在尽可能靠近 IC 的位置。 虽然这很重要、但请优先考虑 PMID 电容器(10uF)、然后是 VBUS。
从我可以说的内容中、特别是关于 bq24259充电器的内容中、我有这些建议。
此致、
Joel H