This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085MYEVAL:电流公式问题

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667396/lm25085myeval-question-of-current-equation

器件型号:LM25085MYEVAL

你(们)好

我在下面的数据表中看到。

如果 Radj 的值等于680K、则电流限制约为500A。

但是、电流消耗仅为1A。

有问题吗?

谢谢、

Taemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taemin、

    数据表建议使用小于3.1kOhm 的电阻器:

    "要更改电流限制阈值、应选择 R5的值以实现50mV 至100mV
    在电流限制条件下、不受功耗和物理尺寸的实际限制
    电阻器。"

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

    感谢你的帮助。

    我在数据表中找不到使用3.1K 或更低的语句。

    您能告诉我们这个短语的位置吗?

    如果您谈论的是2.1K、这里有提及、但您无法找到任何低于该值的器件。

    谢谢、

    Taemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taemin、

    请忽略我之前的说法。  我再次研究了这一点、 重要的限制在 EVM 文档的第4页上。  这指定 R5上的电压限制为50mV 至100mV。   Rsen 的真正限制是 Rsen<100mV/(Isen)。  此信息位于 EVM 文档的第4页:

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn