This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:LM25066I VAUX 功能

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655475/lm25066i-lm25066i-vaux-function

器件型号:LM25066I

您好、先生、

LM25066I 数据表显示了 VAUX 辅助 ADC 输入0至1.16V (12位分辨率、辅助引脚允许从外部源进行电压遥测。 1.16V 的满量程输入)、但我无法清除 VAUX 功能。

问题1、您能 解释一下 VAUX 功能吗?

问题2、 我们需要为此 引脚提供高精度电压电平类似的 LDO?

问题3、VAUX 可以浮动?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    VAUX 允许您读取系统中辅助电源上的电压、并通过 PMBus 寄存器(D0h)提供遥测功能。  它是输入。

    2. 无论您希望根据系统需求提供何种精度。  输入电压为1V 时、数字遥测精度为+1.2/-1.0%。  

    3. 除非 DS 明确指定,否则我不建议将任何输入引脚或输出引脚悬空。  如果未使用、请将 VAUX 直接接地。

    Brian