This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 EMI 问题

Guru**** 2525780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667389/lm5022-lm5022-emi-issue

器件型号:LM5022

尊敬的

OU 客户端设计 LM5022、见附件.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P04-Power.pdf

但测试 EMI  会出现随附的50MHz pk 问题。

e2e.ti.com/.../18_2D00_D0197_2D00_E_5F00_10M_5F002C6E668A_DATA_5F00_20180213.pdf

如果布局已确定、则有任何建议可以微调。

谢谢、

此致、

氯丁橡胶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试增大栅极电阻器 R50以降低高频 EMI 发射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的建议、我们将尝试。

    此致、

    劳伦斯。