This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895:用于频率生成的斜坡和 CT 电流放电

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654481/ucc2895-ucc2895-ramp-and-ct-current-discharge-for-frequency-generation

器件型号:UCC2895

您好!

数据 表第5页指定了斜坡电路的电流放电:I_R (SINK)=12mA 最小值和19mA 典型值。

哪个参数会影响该放电电流的分散?

此外、如果 CT 和斜坡未连接(例如在峰值电流模式控制中)、引脚 CT 的电流放电值是多少?

此致、

是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    斜升灌电流由以红色标记的内部 FET 的 Rdson 决定。

    另一点:如果未连接斜坡和 CT、则斜坡引脚上没有电流、因此没有灌电流。 如果我理解错了、请改正。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答。
    如果未连接斜坡和 CT、则第二个问题是有关 CT 电流放电的问题。 数据表中未指定该点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    让我们以这种方式来思考:

     放电电流是放电 FET Rdson 电阻的函数。  但建议的最大 CT 值为1000p、最小放电时间约为100nsec、振荡器斜坡大小约为2伏。  

    因此、使用该公式、我们可以说放电流必须或多或少接近20mA。

    但愿这对您有所帮助。

    区域

    如果您对回答满意、请点击"已回答"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在哪里指定了最短放电时间? 在 Tosc 计算中是否需要增加120ns?

    第二、我首先关注的是电流放电分散(或放电 FET 的 Rdson)。

    我计划使用外部信号通过 SYNC 输入来生成 UCC2895的时钟。 我设置 Rt、CT 和 SYNC 脉冲宽度、以获得正确的 CT 信号。 但该配置适用于 Idischarge = 20mA 的典型工作条件。 下面是我测量的内容:

    好的。

    但由于色散、最小放电电流可减少一半、达到数据表中指定的12mA。 在这种情况下、仿真的 CT 信号如下所示:

    CT 信号不稳定。 (基于数据表中给出的方框图和振荡器方框图,我实现了 UCC2895模型)

    有必要设置 CT、Rt 值和同步脉冲宽度、以覆盖 Rdson 变化、但分散为宽。

    因此、我需要知道哪些参数主要影响 放电 FET 的 Rdson 变化。

    我想主要的条件来自制造分散、温度变化(在我的案例中为-40°C 至+85°C)和稳态栅极信号电压。  

    是否可以获得所有这些参数的详细贡献、以便为我的应用设置合适的 Rt、CT 和同步脉冲宽度组合?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    我想向您介绍 一下网络上有关控制器的应用手册和用户指南、其中应包含有关您的设计的所有可能数据。

    如前所述、放电时间是控制器内部 FET 的函数。 希望这些数据会有所帮助。

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在您的网站上检查了所有有关 UCC2895的信息、但无法获得我想要的信息。

    我知道放电时间是内部 FET Rdson 的函数、但知道我只想知道影响此电流变化的参数... 12mA 至19mA 是一个宽变化范围...

    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否获得有关影响 RDSon 分散的主要参数的更多信息?

    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    放电电流取决于内部 FET 的 Rdson、对此无法披露。 由于您正在运行仿真、我建议使用 HIT 和试用方法来稳定 CT 波形。  

    此致、

    区域