This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2677:尝试确定 LM2677#39是否适合在火箭中使用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661240/lm2677-trying-to-determine-the-lm2677-s-suitability-for-use-in-a-rocket

器件型号:LM2677

我正在帮助设计火箭的电源系统、我需要了解 LM2677的机械特性、比如它可能承受的应力或冲击等... 我还尝试找出它对输入电压变化的响应时间。 我查看了数据表、在6.10节中找到了一些我认为与此相关的图形、但在大多数情况下、我没有看到任何信息告诉我哪个引脚与哪个图形一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    机械特征不是公开信息。 我可以通过电子邮件与您共享此信息 您可以与我分享您的电子邮件吗?

    关于第二个问题、LM2677是一款电压模式控制器件。 因此、只要环路响应稳定、输出电压将保持稳定并对输入电压做出响应。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的回答! 那么、为了澄清一点、如果输入电压突然从30V 降至20V、那么输出电压根本不会放弃呢? 甚至只需几毫秒? 我们计划使用它为 Rocket 的 Raspberry Pi 提供电源。 我知道 Raspbeerry Pi 通过 USB 供电、因此它可能在 Pi 上有一些滤波器、但我们还没有找到特定容差。
    另外、我的电子邮件是 evanc42@vt.edu。 感谢你的帮助。

    此致、
    Evan Clark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    是的、LM2677是一款具有前馈功能的电压模式转换器。 因此、该器件应具有恒定的环路增益、并随输入电压的变化而变化、输出电压将保持恒定。 如果您有兴趣详细了解电压模式控制、带前馈的电压模式控制和电流模式控制、请阅读以下文章: www.ti.com/.../slua119.pdf

    关于机械应力、我已联系我们的封装团队、并将向您提供更多信息。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    对于延迟、我们深表歉意、但我们没有此封装的任何机械应力数据。

    此致、
    -JP