This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:电感器电流纹波峰-峰值是多少?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663810/lmr16030-what-is-the-peak-to-peak-inductor-current-ripple

器件型号:LMR16030

电感器电流纹波峰-峰值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    经验法则是选择电感器和开关频率、以便获得最大输出电流的30%;对于 LMR16030 (3A)、峰间电流为900mA。 因此、请使用数据表中的公式9和10来找出合适的电感器值、该值将为您提供30%的峰峰值电感器电流、或者您也可以使用我们的 WEBENCH 设计工具来提供完整的设计和仿真。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当负载电流高于450mA 时、LMR16030将处于 连续导通模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。