This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62000:如何测量 Rdson?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655533/tps62000-how-to-measure-rdson

器件型号:TPS62000

您好!

  我正在寻找测试程序来验证 数据表中列出的降压转换器(TPS62000) P 和 N FET 的 RDS (ON)参数。

为了测量 P-FET 的 RDS (ON)、我必须将降压转换器运行至100%占空比模式(以便 P- FET 将导通、N-FET 将关断)、这可以通过将输入电压保持在接近输出电压的水平来实现。  为了测量 N-FET 的 RDS (ON)、我必须将降压转换器运行为0%占空比模式(以便 P- FET 将关断、N-FET 将导通)。 将 EN 引脚驱动为低电平或保持输入电压低于输出将使 N FET 进入关断状态? 请 告知是否有任何替代程序可用于验证这些数据表参数。

此致

Anuraj NK

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    TI 会处理这一问题、因此您不必这么做。

    此外、这是一款非常旧的器件。 您是否有正在进行的新设计?

    是的、您可以这样测量高侧 FET。 我无法想象在直流条件下测量低侧 FET 的方法。 您需要在单个开关脉冲期间测量电感器电流和低侧 FET 上的压降、以计算 Rdson。