This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM76003:仿真结果不会反映更改内容。

Guru**** 2769765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664671/webench-tools-lm76003-the-change-contents-are-not-reflected-for-simulation-result

器件型号:LM76003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、E2E、

我尝试将 WEBENCH 上的 Cout 值从 EDLC 更改为陶瓷电容器。
它用于负载瞬态。
但是、仿真完成后、Cout 恢复为默认值。
请告诉我正确的操作方法。

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我们已经将这一点报告给了 WEBENCH 团队、他们正在对此进行研究。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    这样做的最佳方法是生成自定义零件、而不是尝试编辑原理图、因为此功能不再受支持。 在"Alternate Component"列表中向下滚动、然后单击"custom"、您可以在其中输入要使用的新参数。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了自定义模式 allready。
    我可以将 Cout 从默认电容更改为原理图上的自定义电容、我已创建运行仿真。
    但是、Cout 返回默认上限。
    所以我发布了它。

    请帮帮我。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    您是否有任何更新?
    如果我获得有效信息、我将从客户的电路板上驱动竞争对手的器件。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY -请与我分享您的设计、以便可以首先复制您的设计。 生成定制电容器没问题、不再支持更改物理原理图。

    谢谢、
    -JP