This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH010505S:用于27W USB-PD 应用的隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661299/dch010505s-isolated-dc-dc-converter-for-27w-usb-pd-application

器件型号:DCH010505S

您好!

我正在评估在便携式医疗设备应用中使用 USB 电力输送规范的可行性。 其目的是使用9V/3A 规格通过 USB-C 提供便捷的充电。 在此用例中、交流/直流变压器的来源和质量未知、因此我们必须在器件本身内提供电源隔离。 过去、我们在低功耗应用中使用过1:1直流转换器、幸运的是、我们使用了适用于此应用的集成器件(高达500mA)。  

我无法找到适用于较高功率 USB-PD、27W 的等效解决方案。 我已经了解过的大多数隔离式直流/直流转换器都需要降压或不提供足够的功率输出。 我会寻找4.5-9V 的输入电压范围。 输出可调节至5V、也可在隔离后调节。  

如果您能就此问题提出任何建议、或者推荐符合我需求的产品、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉、我们未回答您的问题。 您能找到答案吗? 如果不是、请告诉我、我们将为您提供帮助。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    感谢您的回复。 我已经联系了8家不同的直流/直流转换器制造商、得出的结论是、满足我的要求的集成解决方案根本不存在、这主要是由于在输入电压为4.5V 时消耗27W 功率效率较低。 此后、我已将要求降低至9-18V 输入@20W、这是一个解决方案。 电压输出可以是9-12V、因为这将为2节锂离子电池充电电路和下游降压稳压器供电。  

    话虽如此、我仍然对满足我的原始要求或至少在输入电压为4.5V 时实现最高合理功率的可能性感兴趣。 另一种折衷方案可能是15W 与4.5V、符合较低的 PD 规则。  

    如果你有任何想法、我将不胜感激。 定制设计不是一个问题、但与标准砖型预认证器件相比、它肯定不太理想。 不确定我之前是否提到过这一点、但该器件需要两种患者保护方法、这相当于在该电压范围内提供4kV 隔离。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的耐心等待。 让我联系支持此产品系列的团队。 他们应该能够在接下来的几天内回答您的问题。

    最棒的
    授予
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 符合您 规格的隔离式27W 电源模块。

    对于此类输出功率、您可能需要进行分立式设计。